This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN15MB200:是否有与 SCAN15MB200引脚对引脚兼容但 Vcm 更低的器件?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SCAN15MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455273/scan15mb200-is-there-any-part-p2p-to-scan15mb200-but-lower-vcm

器件型号:SCAN15MB200

工具与软件:

嗨、团队:

根据 IEEE1149.6 IC 规范、该应用现在要求 VCM = 0.8V。

不过、我们现在使用的是 SCAN15MB200、Vcm=1.2V。

是否有 具有 P2P 和更低 VCM 的器件?

谢谢!

祝您度过美好的一天!  

Jenny Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny

    SCAN15MB200用于高达1.5Gbps 的高速信号传输、所有差分输入和输出均包含 IEEE1149.6。 您不需要其他器件即可支持 IEEE 1149.6。  

    您需要使用交流耦合电容器将 VCC 失调电压与 VCM 为0.8V 的源隔离、然后实现分压器以在 SCAN15MB200 LVDS 接收器上设置适当的共模电压(应约为1.2V)、同时还为 LVDS 接收器提供失效防护偏置。 我建议使用较高值的失效防护(例如 R1 (连接到 VCC 的电阻器)= 13k Ω、R2 (连接到 GND 的电阻器)= 8k Ω)、以进一步更大限度地减少波形失真。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如我前面提到的共模电压电容、这里可能会有点误导。

    产品测试卡旨在检测我们的客户是否有电容、以便捕捉我这边的共模电压。

    我的一个问题是、当客户的电路板电容器短接在一起(客户的坏 PC)时、客户的 IC 将损坏。

    这是因为、原始用途是查看待测试电路板的电容是否良好

    较高值的失效防护:(例如 R1 (电阻器至 VCC)= 13k Ω、R2 (电阻器至 GND)= 8k Ω)

    =>您能给我画一个参考电路吗

    非常感谢!

    BR、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/ab/slaa840/slaa840.pdf、了解如何对 LVDS 输入进行交流耦合、尤其是应用手册中有关 R1和 R2实施的图4。

    谢谢
    David