This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:如何选择 Dphy IC?

Guru**** 2880600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443201/sn75dphy440ss-how-to-choose-the-dphy-ic

器件型号:SN75DPHY440SS

工具与软件:

嗨、大家好

我想发射一个 CSI 信号, 4lanne*1G ,传输线的长度是2m ,你有什么 Dphy 推荐? 需要注意哪些方面? 非常多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440是一种可能的解决方案、您知道500MHz 处2m 传输线路的损耗吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

      我不知道插入损耗是否是长距离传输的唯一限制,我认为使用重拨器可以解决这个问题吗?

    MIPI 规范中是否要求传输距离?

    该!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440在其 TX 上支持高达5dB 的750MHz 和2.5dB 的 DE。 这些特性在某种程度上用于补偿通道中的 ISI 损耗。 很难确定最大传输距离、使用不同的传输材料可能会产生不同的结果、此外、端点接收器的时钟速率、源信号摆幅、源信号降低电平、EQ 功能也会产生影响。  

    作为中继器、DPHY400还用于消除由于通道差异而导致的计时偏斜。 只要输入时序处于 DPHY440的规格要求范围内、该器件就能够重新对齐时钟和数据、以提高系统的时序裕量。

    关于 传输距离的要求、请参阅 MIPI D-PHY 规范的第8.6节"互连规格"。  

    谢谢

    David