This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9802

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455399/tca9802-tca9802

器件型号:TCA9802

工具与软件:

您好!

对于 TCA9802器件、可以在 VCCB 侧连接外部上拉电阻器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。  请预计会有一些延迟。  感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是禁止的。 请参阅数据表的第9.4.1.1.1节和9.4.1.2.1节。