This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1048AV-Q1:有关 CAN FD 通信速度性能的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453139/tcan1048av-q1-question-about-can-fd-communication-speed-performance

器件型号:TCAN1048AV-Q1

工具与软件:

你好、专家  

我在我们的数据中看到了以下字。

您能进一步解释一下、在哪种情况下1048可以以2、5、8Mbps 的速率运行吗? 比如电线的长度是多少? 两个通信点还是多个通信点? 等

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    请参阅该主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284602/tcan1044a-q1-5mbps-and-8-mbps-can-communication

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的快速回复。

    我在该主题中看到了你提到的以下几句话:

    "请注意、8Mbps 只能用于非常小和简单的网络。 同样、在大多数实际系统中、5Mbps 也很难实现。"

    我认为这太粗糙了。 我们是否构建或测试8M 或5M 通信系统? 如果是、您能否分享有关此系统的详细信息。

    Thansk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    无论是否可以达到特定的数据速率都是一个系统级问题、TI 不会构建或测试系统、我们构建和测试的所有电路板(如 EVM)都仅在 ECU 级别上。 因此、客户需要在自己的系统中进行测试以获得最准确的结果。

    具体来说、8Mbps 仅是芯片在理论上可以支持的最大值、但在实际应用中不能支持。 在简单的节点到节点网络中、如果仔细设计了 PCB 板、则可能需要 CMC。 5Mbps 是可行的、但在实际系统中很难实现、网络需要是理想的、电路板和电缆上没有阻抗不匹配。 因此、如果客户想要5Mbps 通信、强烈建议使用 CAN SIC、这样可以为他们节省大量系统设计工作。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的信息