This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《DS90UB9702-Q1:POC 设计指南》

Guru**** 2473970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454228/ds90ub9702-q1-poc-design-guide

器件型号:DS90UB9702-Q1

工具与软件:

您好、先生、

DS90UB9702数据表中提到"DS90UB97x-Q1 FPD-Link IV 同轴电缆供电设计指南"、您能否帮助提供此文档?

BR

XIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    本文档是通过 TI 的 CDDS 文件共享系统共享的保密协议文档。 贵公司是否已为 TI 设置了 CDDS 帐户? 您能否联系您当地的 FAE /销售团队来协调客户设置?

    此致!

    Justin Phan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 CDDS 帐户、请在 CDDS 中发布此文档。

    CDDS:德州仪器(TI)协同设计与交付系统  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    如果您的公司已经与 TI 建立了 CDDS 帐户、那么您需要借助本地 FAE 来获取相应文件的访问权限。 请联系当地的 TI 支持并为贵公司获得额外的访问权限。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、支持您的 FAE 也可以通过 E2E 联系您。