This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:无法正确测量 CMLOUT 波形

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446771/ds90ub948-q1-ds90ub948-cmlout-waveform-cannot-be-measured-correctly

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我将测量 DS90UB948的 CMLOUT 输出波形。
不过、振幅很小、波形失真、因此无法测量预期的波形。
您能给我一些关于如何获得正确波形的建议吗?

通信本身是正常的、信号输入到 RIN0±。
寄存器设置使用 USB2ANY 如下所示。

- 0x52h:0x80 (RIN0)
- 0x56h:0x08
- 0x57h:0x02 (RIN0)
- 0x63h:0x00

我已经连接了选择 RIN0时的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供示波器屏幕截图和寄存器设置。  

    [报价用户 id="600509" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446771/ds90ub948-q1-ds90ub948-cmlout-waveform-cannot-be-measured-correctly ]- 0x52h:0x80 (RIN0)[/QUOT]

    对于 RIN0、需要将寄存器0x52设置为0x00。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我错误地把它写为0x52h:0x80。 实际上、它是0x52h:0x00。

    至于默认值、我试着写入0x00、但这样不起作用。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CMLOUT 测量、您是在 TI EVM 还是定制电路板上测量? 您预期在 CMLOUT 上看到的正向通道速率是多少?

    CMLOUT 测量需要视为眼图、以便适当评估信号的质量。 如果不了解此系统的背景、我就无法确定这是 CMLOUT 问题还是衰减过大的通道。

    SER 和电缆长度是多少?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    CMLOUT 测量是使用定制板进行的。 以下是规格:

    • 正向通道速率:2.0545Gbps
    • SER:DS90UB927Q
    • 电缆长度:2.5米

     在监视器中实现了解串器、并且视频正在正确显示。

    此外、我们使用 Tektronix TDP7700探头和 MSO64示波器。 为了进行比较、我们使用此探针和差分信号探针测量了 USB 差分信号、并且观察到幅值约为500mV 的类似波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 CMLOUT 性能可能因系统和器件而异。 这就是为什么数据表仅列出 CMLOUT 性能的典型值。  

    从上面提供的波形中、我看到了接近150mV 的差分振幅、低于典型值300mV。 另一个可用于验证链路稳定性的工具是 MAP (裕度分析程序)。 MAP 会扫描948中的各种选通和 EQ 设置、并指示链路裕度。

    下面是您感兴趣的 MAP 应用手册。 请注意、MAP 需要对解串器进行本地 I2C 访问。

    地图应用手册: 链接

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。 虽然它与 MAP 方法不同、但问题已得到解决。

    测量不准确的原因是波形的失调电压设置没有在示波器侧配置。 通过调整探头设置中的偏移、我能够获得 p-p 500mV 波形。

    我将进一步利用 MAP 方法作为信号质量评估技术。 非常感谢。