This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:适用于3m 长度 FFC 电缆应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455448/tusb522p-for-3m-length-ffc-cable-application

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB564

工具与软件:

您好、先生、

我的客户想将 TUSB522P 用于3m 长的 FFC 电缆、您能否查看下图并提出一些意见? 谢谢!

FFC 电缆插入损耗数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题分配了一名工程师、当我们返回时、我们将关注您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于0.8mm 电缆的插入损耗约为-4dB、我认为您只需要一个 TUSB522P。 但还需要 TUSB546或 TUSB564来支持 Type-C 实现。 如果这是拉电流侧、则使用 TUSB546、而如果是灌电流侧设计、则使用 TUSB564。

    但除了插入损耗外、您是否还有 FFC 电缆的串扰数据? FFC 电缆通常不是双绞线电缆、因此 USB 超高速信号之间的串扰性能将不佳、串扰无法通过 TUSB522P 或 TUSB546/TUSB564进行补偿。

    如果可能、请使用 TUSB522P 和 TUSB546/TUSB564 EVM 评估系统和 FFC 电缆性能。

    谢谢

    David