This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:I2C、I3C、SPI 电平转换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416, TXU0304, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455880/tca39416-i2c-i3c-spi-level-shifter

器件型号:TCA39416
主题中讨论的其他器件: TXU0304LSF0102

工具与软件:

尊敬的技术支持团队

我一直在研究像 P3S0210BQ 这样的电平转换器。

P3S0210BQ 具有1:2 SW、但我的最佳配置是1:1。

 TCA39416与 P3S0210BQ 类似、但 它具有低电压、25Mbps (12.5MHz)。

如果您有任何合适的电平转换器、请告诉我。

频率 :高达 50MHz

Volage:0.8~3.3V

接口:I2C、I3C、SPI

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C μ I³C 和 SPI 是完全不同的协议、适用于不同的转换器。

    TCA39416支持 μ I³C。 您也可以将其用于 I²C、但其他转换器会更便宜。

    对于 SPI、应使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    这里没有 P2P 设备。  

    您是否将 LSF0102电平转换器视为类似器件?  

    此致、

    Tyler