This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:监控器反向通道眼图

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454803/ds90ub954-q1-monitor-backchannel-eye-diagram

器件型号:DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1

工具与软件:

您好!

我需要执行以监控眼图、但我有一些疑问。  

1) 1)我们需要连接探头 RIN0+侧。

2)串行器和解串器将断开、这意味着我们需要移除摄像头模块以及电缆。

感谢您的支持

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    对于反向通道的眼图、应断开或禁用串行器。 如果串行器断开连接、请确保在串行器侧的交流电容器之后包含50 Ω 接地端接电阻器。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    如何禁用串行器(DS90UB953-Q1)? 请建议该过程或任何 I2C 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    通过将 PDB 引脚拉至高电平来禁用串行器。  

    还可以通过断开串行器并将示波器连接到解串器侧来进行测量。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您的答复。 请同时回答以下问题:-

    1)我们无法将 PDB 引脚拉至低电平来禁用串行器(来自硬件侧)。 是否可以使用 I2C (命令)或从软件端禁用串行器?

    2) https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/877979 . 根据本文所述、我们可以通过更改寄存器来禁用正向通道。 但是、我们能否通过 移除同轴电缆来断开串行器?

    请描述断开串行器连接的完整过程或方法。

    重要说明:-无法修改摄像头模块硬件电路(串行器侧)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    当953上电时、不能禁用正向通道、因为它将切换到内部 AON 时钟来产生正向通道信号。 这就是为什么在后面的同一线程中它会指出为进行此测试而断开串行器的连接。 在 UB954侧向0x30写入0x20将禁用解串器侧的端口、防止解串器在未连接器件时尝试查找 LOCK。

    是的、在这种情况下、可以通过移除同轴电缆来断开串行器。  

    此致!

    佐伊