This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:需要 I2C 双向电平转换器3.3V

Guru**** 2810465 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455286/tca9517-need-a-i2c-bidirectional-level-shifter-3-3v

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA39306

工具与软件:

你(们)好。

我是否有任何3.3V 的 I2C 双向电平转换器?

谢谢!

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517支持3.3V。其他电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。  请预计会有一些延迟。  感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    您需要 I2C 缓冲器和/或电平转换器吗?  

    TCA9517是一个电平转换缓冲器。

    TCA39306之类的器件是无源电平转换器。  

    此致、

    Tyler