This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:不使用 MAC 接口或任何控制器的介质转换器(用于 RGMII 到1000Base-X 模式)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455759/dp83869hm-media-converter-without-using-mac-interface-or-any-controller-for-rgmii-to-1000base-x-mode

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

我想使用介质转换器概念设计一个电路板、它将 RGMII 转换为1000Base-X (铜缆转光纤模式)、而无需使用 MAC 接口。

我在这个设计部分进行了构建、询问如下:-

1.我不想使用 MAC 接口、那么应该在哪里连接 GTX_CLK、即 RGMII 模式的125MHz 输入?

2.铜缆转光纤(RGMII 转1000Base-X)模式是否没有 MAC 接口?

3.请为这个 IC 的原理图设计部分提供帮助,因为我构建了 strap 选项和时钟相关部分?

请尽快回复