This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364A:S/O#313110 (PN#DS90CF364AMTDX/NOPB)

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455664/ds90cf364a-s-o-313110-pn-ds90cf364amtdx-nopb

器件型号:DS90CF364A

工具与软件:

您好!

你好。

我可以知道下图中提供的标记是否属于 PN#DS90CF364AMTDX/NOPB 吗?

如数据表中所示、正确的标记应为">B"、但接收到的器件应为"911.0"。

您能否查看并告知接收到的部件是否正确?

为什么与数据表相比、标记是不同的?

谢谢。

此致、

Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    根据您共享的数据表、"器件标识"列还指注释4和5:

    (4)器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标记。

    (5)括号中有多个器件标识。 器件上只会显示括号中并以"~"分隔的一个器件标识。 如果某一行缩进、则该行继续前一行、这两行组合表示该器件的完整器件标识。


    这是您订购的同一器件。 如果您想了解以下数字的确切含义、也可以联系您可能拥有的任何 TI 供应或营销联系人、因为他们可能更熟悉这些信息。

    此致、
    Ikram