This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:无法接收 RX 数据

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455776/dp83825i-unable-to-receive-rx-data

器件型号:DP83825I

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们的一些器件遇到以太网问题。 我们已确认握手成功、并且在100m 建立以太网链路、但没有接收到 RX 数据。

你有什么建议吗? 我们已经验证了电压电平和晶体振荡器是正确的。 有关寄存器的状态、请参阅随附的文件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Ethernet_5F00_bad_5F00_EE_5F00_014.txt

谢谢!

鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    根据您的寄存器读取、PHY 似乎能够通过寄存器0x0001正确建立链路。 如果 PHY 能够建立链路、PHY 内部的大多数功能可以正常工作。

    如果可能、您能否探测 MAC 接口上 RX 和 TX 上的数据、看看是否能够看到任何通信?

    ——

    此致、

    Hillman Lin