This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB981-Q1:是否有支持2560x1440分辨率和1920x1080分辨率的串行器/解串器?

Guru**** 2474530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455393/ds90ub981-q1-are-there-serdes-that-support-2560x1440-resolution-and-1920x1080-resolution

器件型号:DS90UB981-Q1

工具与软件:

是否有串行器/解串器支持2560x1440分辨率和1920x1080分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:

    这取决于您在 SER 输入和 DES 输出端使用的接口。