This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:电缆长度130m

Guru**** 2473470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454962/dp83867ir-130m-cable-length

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据数据表、此器件支持130m 电缆长度。

10BASE-Te、100BASE-TX 和1000BASE-T 的标准电缆长度为100m。

什么技术使此产品能够支持130m?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    TDR 诊断测试功能最多可支持130m。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-San:

    感谢您的答复。

    我了解 TDR 诊断测试。

    但是、仅仅因为电缆诊断支持130m 并不意味着可以在130m 处进行通信。

    我们相信、这款产品采用了降噪和信号调节等技术、可实现最远130m 的通信距离。

    此产品使用什么技术实现最远130m 的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    我在内部与团队进行了仔细核实。 似乎我们可以使用两根 DP83867和 CAT5E 屏蔽电缆到达130m。

    ——

    此致、

    Hillman Lin