This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:摄像头链路接口

Guru**** 2475150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451646/ds90uh947-q1-cameralink-interface

器件型号:DS90UH947-Q1

工具与软件:

您好!  

数据表显示输入必须是单路或双路开路 LDI。 我想将此 IC 连接到基础摄像头或中等摄像头链路接口。  

我可以直接连接吗? 或者我还需要其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    摄像头链路接口的特定协议是什么? 您能否提供此系统的方框图和用例?

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    视频流将如下图所示。  

    Base CameraLink (CMOS 相机) -> DS90UB947 -> DS90UB948 -> 图形处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供方框图。 抱歉、我的问题不清楚。 您从 CameraLink 输出的视频协议是什么? 我还需要了解图形处理器采用的视频协议。 DS90UB947从源(本例为 CameraLink)接收 OLDI、DS90UB948输出 OLDI 到目标器件(本例为图形处理器)。 如果您要使用947/948对、CameraLink 将不得不输出 OLDI、图形处理器将在 OLDI 中执行、如图所示。  

    如果情况并非如此、请提供 CameraLink 和图形处理器的视频协议、以便我们找到最适合您的解决方案。

    BR、

    Esther