This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1在高温环境下工作600h 时屏幕闪烁

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456030/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1-screen-flickering-when-working-high-temperature-environment-600h

器件型号:DS90UB947-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

客户 在 IVI 项目中使用 DS90UB947-Q1、并发现在600h 的高温环境中工作时屏幕会闪烁。 并且客户进行 ABA 测试、则问题出在  DS90UB947-Q1。 现在只有一个问题的芯片。  

我想与您确认一下、 DS90UB947-Q1是否可以在85°C 的环境中继续工作1000小时?

如果是、您能否帮助提供您对此案例的意见以找到根本原因?  

测试条件:在室温25°C 时通电,然后将 PCBA 放入培养箱并将温度设置为85°C,约20分钟后,温度将从室温上升到85°C,让 PCBA 在85°C 下运行1000小时。  

谢谢。  

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    这个问题在该芯片上是否可重复? 您能告诉我们、在发现单个芯片存在问题之前、测试了多少个芯片吗?  

    当发生这种闪烁时、是否存在锁定丢失? 对 SER 执行软复位是否会停止闪烁问题?

    此外、这可能与限制温度范围所应用的权变措施/勘误表有关。 您能否分享该脚本?

    此致、
    Ikram