This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:DIEP.exe 实用程序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455970/dp83867ergz-s-evm-diep-exe-utility

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我在实验室计算机上下载并安装了这两个实用程序。 我有 USB_MDIO 用户指南以及 EVM 用户指南。

我找不到如何使用 DIEP.exe、因为它找不到 MSP。

这意味着什么? 我还没有连接 SGMII 主机、只是通过 LAN 连接器连接了一台计算机。 我看到 LED 亮起/闪烁。

您能否发送有关 DIEP.exe 实用程序的一些详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bonneh、

    是否可以使用 USB2MDIO 工具进行寄存器访问?

    ——

    此致、

    Hillman Lin