This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:UART 至 RS 至485原理图审核

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455358/thvd1406-uart-to-rs-485-schematic-review

器件型号:THVD1406

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助审查 SPI 到 RS485的设计

该设置是否可以启用双向数据传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 和 UART 采用不同的协议。

    如果 OE 固定、则半双工 UART 连接看起来是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    THVD1406DR 的 RE 和 SHDN 设计可实现拖车数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但需要半双工。 在共享总线上、一次只能传输一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要关断模式、则应如何对 RE 和 SHDN 引脚进行编程(该器件用于自动定向应用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第8.4节所示、/SHDN 必须为高电平或开路。 /RE 可能应该为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    正如 Clemens 所指出、该原理图看起来适用于 UART 实现。

    THVD1406的设置似乎正确。

    • 原理图引脚排列与数据表引脚排列相匹配
    • RE 和 SHDN 等输入引脚被偏置
    • 连接去耦电容器
    • A/B 之间的120端接

    该器件具有自动方向控制、因此设置为半双工实现、Clemens 指出了这一点。

    -鲍比