This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:在选择相同封装 SOIC (D) 16引脚的情况下 MAX3232E 和 TRS3232E 之间的差异

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455309/max3232e-difference-between-max3232e-and-trs3232e-incase-select-same-package-soic-d-16pins

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

现在我正在为新项目寻找 RS232、但我发现  MAX3232EIDR 和 TRS3232EIDR 之间没有区别 。

TI 网站上的定价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了某些封装的可用性之外、没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gumpol:

    正如克莱门特所指出的那样,这些设备的参数/电气上应该相同。 某些封装可能支持 Max 但不支持 TRS、反之亦然。

    -鲍比