This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS33-SP:绝对最大工作 Ta

Guru**** 2473470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455200/sn55lvds33-sp-absolute-maximum-operating-ta

器件型号:SN55LVDS33-SP

工具与软件:

您好!

关于自然通风条件下的工作温度 Ta、绝对最小/最大工作环境温度额定值 Ta (最小值/最大值)是多少?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、K。 Hirano,

    Ta 的最小值为-55C 至125C。 绝对最大结温为150°C。

    -鲍比