This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:工作 Ta/Tj 时的绝对最大额定值

Guru**** 2473470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455203/thvd9491-sep-absolute-maximum-rating-for-operating-ta-tj

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

您好!

关于工作环境温度 Ta 和工作结温 Tj、绝对最小/最大工作环境/结温额定值(最小/最大)分别是多少?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TA 最小值和最大值为-55°C 至125°C。 绝对最大结温为150°C。

    -鲍比