This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1 INH 时间问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456076/tcan1145-q1-tcan1145-q1-inh-time-issue

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨团队、

使用 TCAN1145-Q1进行唤醒时、INH 引脚需要保持高电平多长时间?

谢谢
Xiaoxiang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    INH 是 TCAN1145-Q1的输出、当器件从睡眠模式唤醒时、该输出置为高电平状态。 保持高电平所需的时间将取决于其驱动的器件。

    此致、

    Eric Hackett