This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:在485,422和232之间自动切换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456338/thvd4411-automatic-switching-between-485-422-and-232

器件型号:THVD4411

工具与软件:

我们的产品 A DB9的使用方案将连接到485,422和232,但不确定何时连接哪个,是否有 CPU 可以在连接不同接口时自动识别的方法

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在很大程度上取决于 THVD4411是在 THVD442-485//232 RS 线路上进行接收还是发送。  

    从发送角度来看、MODE 引脚控制器件是 RS–232、RS–485 (半双工)还是 RS–485 (全双工)。 数据表中的表7-8进一步说明了这一点。

    从接收角度来看、软件级解决方案(如发送数据包)最适合用于告知 MCU/CPU 何时改变模式。 否则、THVD4411不会自动检测 RS 模式并在这些模式之间切换。

    此致、

    Ethan