This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4512:正在为 HDMI2.0/eDP1.4寻找多路复用器/多路信号分离器解决方案

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4512, TS3DV642, HD3SS215, TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456214/tmuxhs4512-looking-for-mux-de-mux-solution-for-hdmi2-0-edp1-4

器件型号:TMUXHS4512
主题中讨论的其他器件: TS3DV642HD3SS215TMUXHS4612

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在 为 HDMI2.0/eDP1.4寻找多路复用器/多路信号分离器解决方案。 数据速度需要支持高达14.4Gbps。

我发现 TMUXHS4512/4612可能适用于该应用。

此外、客户还可以找到 适用于此应用的二极管、并从 TI 交叉参考工具获取 TS3DV642。

您能帮助我找到我们的解决方案吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TS3DV642、TMUXHS4612或 HD3SS215。

    谢谢

    David