This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:建议在哪个位置放置 DS90UB924-Q1的 RIN+/-抗静态二极管或 TVS?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB924-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453767/ds90ub924-q1-which-position-is-recommended-for-placing-the-rin---anti-static-diode-or-tvs-of-ds90ub924-q1

器件型号:DS90UB924-Q1
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

尊敬的团队:

建议在哪个位置放置 DS90UB924-Q1的 RIN+/-抗静态二极管或 TVS?

哪种防静电设备更适合选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我们不 对抗静态二极管提供任何电流建议。 但是、对于 ESD 二极管、我们提供了以下一般建议:

    • 通常建议选择一个阻抗小于0.3 pF、符合汽车标准且符合 IEC 61000-4-2 4级(接触) ESD 的系统、以缓解这些冲击事件。 击穿电压和关断电压应大于 FPD-Link 上的直流偏置、为了缩短对 ESD 事件的响应时间、最好使用较低的钳位电压。
    • 将 ESD 二极管放置在交流耦合电容器之后、连接器之前、并使二极管尽可能靠近连接器

    如需了解具体的元件建议、请参阅以下内容:

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、

    感谢您提供的信息、这非常有用。

    由于我们需要进行短路电源和接地测试、您对选择24V 反向待机电压器件有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    这不是我们看到的客户经常尝试运行的测试、因此我们不一定会在这方面有具体的建议。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikolas

    或者我们可以这么说、双极或单极是否更适合用于 TVS 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您是指单向还是双向? 如果可以这么说、双向通常更适合 ESD 保护。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas

    是的、我们采用了双向设计。 谢谢你