工具与软件:
亲爱的 Shruti 更多
现在我使用 DS90UB954图形模式
当我发送 DS90UB954模式 i2c cmd 时
我使用示波器测试信号
有 时钟 信号

这是 数据通道 信号

时钟 信号和 数据通道 信号 正确吗?
可以使用我的 DS90UB954图形模式 i2c cmd 来检查它
1280x720p30 2 数据通道 时钟=800MHz RGB888
0x1F、0x02、
0x33、0x21、
0xB0、0x00、
0xB1、0x01、 //TI954_REG_IA_PGEN_CTL、
0xB2、0x01、
0xB1、0x02、 //TI954_REG_IA_PGEB_CFG、
0xB2、0x35、
0xB1、0x03、 //TI954_REG_IA_PGEN_CSI_DI、
0xB2、0x24、
0xB1、0x04、 //TI954_REG_IA_PGEN_LINE_SIZE1、
0xB2、0x0F、
0xB1、0x05、 //TI954_REG_IA_PGEN_LINE_SIZE0、
0xB2、0x00、
0xB1、0x06、 //TI954_REG_IA_PGEN_BAR_SIZE1、
0xB2、0x01、
0xB1、0x07、 //TI954_REG_IA_PGEN_BAR_SIZE0、
0xB2、0xE0、
0xB1、0x08、 //TI954_REG_IA_PGEN_ACT_LPF1
0xB2、0x02、
0xB1、0x09、 //TI954_REG_IA_PGEN_ACT_LPF0、
0xB2、0xD0、
0xB1、0x0a、 //TI954_REG_IA_PGEN_TOT_LPF1
0xB2、0x04、
0xB1、0x0B、 //TI954_REG_IA_PGEN_TOT_LPF0、
0xB2、0x1A、
0xB1、0x0c、 //TI954_REG_IA_PGEN_LINE_PD1、
0xB2、0x0C、
0xB1、0x0d、 //TI954_REG_IA_PGEN_LINE_PD0、
0xB2、0x67、
0xB1、0x0E、 //TI954_REG_IA_PGEN_VBP、
0xB2、0x21、
0xB1、0x0F、 //TI954_REG_IA_PGEN_VFP、
0xB2、0x0A、
这是对的?
谢谢你