This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:5962-9762101QFA

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446103/sn55lvds31-5962-9762101qfa

器件型号:SN55LVDS31

工具与软件:

  在"SN55LVDS31 SMD 5962-97621"中为封装"GDFP2-F16"提供的热阻(结至外壳 θJC )是关于22 °C/W 的,结至外壳 θJC 的参考是什么,是从 IC 结至顶部还是从结至底部,如果是结至底部外壳,在这种情况下,建议的热传导材料是什么,建议的铜焊盘,以确保 PCB 上的热阻,以及接合板之间的热阻。 同样、以下提到的器件也需要详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里可以帮助说明的唯一器件是 SN55LVDS32W。  对于没有散热焊盘的器件、未指定 RθJC (底部)值。

    我必须提出获得这些数据访问权限的请求。 请等待两周或更长的时间以获取这些信息。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Amy、

     感谢您的答复、如果不是您指定的"SN55LVDS31 SMD 5962-97621"外壳轮廓"E"中提供的"结至外壳(θJC Ω)"热阻实际上是指 RθJC (底部)"

    此致、Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的提问。 以下是对这一点进行深入介绍的有用应用手册: 半导体和 IC 封装热指标(修订版 D) (请参见第6页)

    如果您有任何其他问题、敬请告知。 我会在~ 2周内发布回来、其中包含有关  SN55LVDS32W 的信息。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面 SN55LVDS32W 的热指标

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 143.8.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 75.5.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 133.1.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 54.3.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 120.7.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)

    12.5.

    此致、Amy