This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:关于屏幕闪烁的一些建议

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456400/ds90ub954-q1-some-suggestion-about-screen-flickering

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

你(们)好

我的客户正在 CSI 模式下调试 DS90UB954-Q1、在这张图片的前几秒钟内、屏幕会闪烁很多次。

它们打印954的0x4E、似乎行 长度 不稳定

现在、信息可能不是很充分、请您就这个问题提供一些建议、我们将继续检查、谢谢!

日志:

Plog2:JAN 01 00AIS.20515 ON_-T_AIS_SERVER_t_-U_62:62、29、  15  415 READ_LOCK_PASS_STATUS:967始终读取 RX 端口0状态0 1 [0x62、0x3、0x45]

Plog2:JAN 01 00AIS.20515 ON_-T_AIS_SERVER_t_-u_62:62、29、  15  415 READ_LOCK_PASS_STATUS:967始终读取 RX 端口0状态0 1 [0x6a、0x1、0xcd]

Slog2:JAN 01 00AIS.20515 ON_-T_AIS_SERVER_t_-U_62:62、29、  15  415  READ_LOCK_PASS_STATUS:971 ERR RX 端口0:线路 LEN 不稳定

Plog2:JAN 01 00AIS.20515 ON_-t_AIS_server_t_-u_62     :62、29、15 415 READ_LOCK_PASS_STATUS:967始终读取 RX 端口0状态0 1 [0x6a、0x3、0x6d]

Plog2:JAN 01 00AIS.20515 ON_-T_AIS_SERVER_t_-U_62:62、29、  15  415 READ_LOCK_PASS_STATUS:967始终读取 RX 端口0状态1 0 [0x1b、0x10、0x38]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    客户是否尝试使用来自串行器的 PATGEN (我假设他们使用的是953)。 如果您向我发送实际的分辨率、FPS 和数据类型、我就可以向您发送953上的 PatGen 设置。  然后、我们可以查看错误是否仍然发生。  

    我们还可以获得良好与不良的寄存器转储吗?

    Glenn