This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1048AV-Q1:总线对电源短路

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456403/tcan1048av-q1-bus-short-to-power

器件型号:TCAN1048AV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145-Q1、TCAN1043A-Q1

工具与软件:

你好、专家

TCAN1048是否检测到总线电源短路?

原理是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我浏览了数据表、但我没有在器件上看到任何关于检测到电源短路并进行标记的内容。 仅限器件能够处理的规格。 但是、请等待我们的 CAN 专家之一的评论以进行验证。

    我已将此任务分配给我们的 CAN 专家之一、请在我们大部分团队在假期外出时保持耐心。 他们应该在下周之前回复您、很抱歉耽误了时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    故障检测不是 TCAN1048-Q1的一项功能。 您需要使用 TCAN1043A-Q1、TCAN1145-Q1等14引脚 CAN 收发器 来实现该功能。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    好的、谢谢