This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:它是否支持 SATA 协议?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456803/ds320pr810-can-it-support-sata-protocal

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

嗨、团队:  

 DS320PR810能否在 SATA 应用中工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、DS320PR810器件可以支持 SATA 应用(以及大多数交流耦合接口)。

    请注意、该器件 在16GHz (PCIe 5.0)数据速率下提供最大 CTLE 增益、因此 DS320PR810在 SATA 数据速率(0.75GHz、1.5GHz、3GHz)下应用的 CTLE 增益因器件 CTLE 增益曲线的形状而固有地会稍低一些。

    请注意、根据您的应用、您可能需要在 SATA 数据速率下获得更高的 CTLE 增益。 以下是一些支持 SATA 的其他转接驱动器器件、供您参考: https://www.ti.com/interface/pcie-sas-sata/products.html#1389=SATA3& 

    此致!
    David