This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD351:ESD351DPYR 标记请参阅

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456783/esd351-esd351dpyr-marking-consult

器件型号:ESD351

工具与软件:

你(们)好

我们从 TIstore 购买的产品的物理标记为、但根据数据表、该标记为 DE
请帮助确认是否有任何更改
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    这是一个‘D的问题、即从 某个组装地点引出的"PPY"封装中的某些材料错误地标有 A5、而不是数据表中看到的标记、最近的审计证实了这一点。 接收到的部件将与发送给 Sanmina 的发货标签匹配、并且性能不会受到影响。

    组装/测试站点已努力解决此错误、但在受影响的材料进入系统之前、可能会看到标记错误的材料。 这些是正确的器件、性能不会受到影响。  

    此致、

    Sebastian