This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176A:驱动器高阻抗输出电流参数最小和最大限值

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450327/sn65lbc176a-driver-high-impedance-output-current-parameter-minimum-and-maximum-limits-values

器件型号:SN65LBC176A

工具与软件:

需要了解驱动器高阻抗输出电流参数的预期最小和最大限值、以及在测试该参数时是否需要注意任何内容。 请参阅器件数据表的第4页( EP )。

数据表显示"请参见接收器输入电流"、MIN 和 MAX 字段为空白(没有任何值)。 我需要知道实际的最小和最大限值值来支持资质认证测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器和接收器信号连接在一起。 请参阅第5页上的接收器总线输入电流(II)规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    您具体询问什么引脚? 由于数据表规定要查看接收器输入电流、因此我认为这实际上是 TTL 引脚(R)。 因此、驱动器高阻抗输出电流将指 D 引脚。 根据第2页的原理图、如果容差为20%且 Vcc 为5.5V、则此处 D 引脚上的漏电流可能最大为70uA、您可能需要四舍五入到100uA 以获得裕度。 最小值是、如果我们假设电阻为4.5V 和20%、则可能更接近37uA、可能会舍入到20uA 以获得更大的裕度。 这里的最小值假定输入为 GND、如果输入为 Vcc、最小值将可能小得多。  这些是基于原理图值的估算值。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 克莱门斯。 这确实是非常有用和大量的信息。 非常感谢。