This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:CLK 电平问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455338/tca9548a-clk-level-issue

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

您好、先生、

我们使用 TCA9548连接外部 I2C 器件。 一个器件出现电源问题、因此其 I2C 电平降至…1.8V?? 如 Belo 图所示。 黄色/绿色线连接到发出的器件、紫色 SCL_M 连接到主机。

1.我们看到 SCL_M 的波形变得不稳定、但 SCL 波形看起来不错。 为什么两侧的电压电平不同?

2.在相同条件下(设备侧出现电源问题)、TCA9548的 SDA 可能会被下拉、需要复位才能重新启动 TCA9548。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TCA9548A 支持电压转换。 低电平信号被传递;对于高电平信号(接近或高于 VCC)、连接被阻止、输出电压由上拉电阻器决定。

    2.哪个器件会拉低 SDA? TCA9548A 与此有什么关系?

    SCL_M 信号看上去不好;有时无法到达 VCC。 增加上拉电流(高达3 mA 限值)或使用较低的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士:

    我们的设置如下所示

     当器件关闭(无电源)时、信号将变为此问题的第一张图片

    当 TCA9548打开通道时 、CPU 端直接位于设备端??

    还是通过某个函数传递?

    我们是计算   并联的 CPU 侧和 DEICE 侧所需的上拉电阻、还是在 CPU 侧和器件侧计算?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个通道被启用时、它被直接连接至主总线(用于低电平信号)。 所有已启用的通道上的所有上拉电阻器都并行工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Clemens Ladisch、

    主席先生、谢谢你的帮助和答复。 还有一个问题、

    当我们的通道连接到特定器件并断电时、实际上会影响所有通道的电平、  

    当此电平受到影响并且低于规格指定的 Vin HIGH (3.3 x 0.7 = 2.31v)时、TCA9548A 似乎仍在运行、我们想问这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中显示了六个可连接到某种电源的元件。 哪些已断电?