This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF383B:电平位移

Guru**** 2648605 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453483/ds90cf383b-level-shifts

器件型号:DS90CF383B

工具与软件:

您好!

我的一位客户在 使用 NV3051F-L LCD 驱动器将 LVDS 串行器与 Winstar 显示器连接时遇到问题。

当 DS90CF383B 驱动简单的100欧姆终端时、LVDS 信号正常、但在驱动 NV3051F-L LCD 驱动器时、LVDS 直流电平根据发送的数据进行变化。  它们使用一个持续驱动的50MHz 时钟作为 PCLK。  这种直流电平转换会阻止显示器正常工作。  您能帮我们弄清楚如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    从我们的器件到接收端、我们预计 LVDS 通道端接的电阻为100欧姆。 就直流电平转换而言、这不是由我们的器件造成的。 而是 与 LCD 驱动器侧的设计(原理图/布局)相关。  

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    感谢您的回答、以阐明我们是否有用于查看 DS90CF383B 的原理图、它在调试过程中是否会有所帮助? 因为它在很大程度上依赖于 NV3051F-L LCD 驱动器?

    团队以前是否处理过此特定 LCD 驱动器、或者是否有任何参考设计?

    它们在 NV3015F-L 数据表的设置过程中也会告诉我内部终端电阻的值介于80至140欧姆之间。  但是、他们可以通过在显示屏的连接器附近添加分立式终端电阻器来实现正常工作。 这似乎很奇怪、因为电阻器会与内部电阻器并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    为了确保我理解正确、可以向我发送一份系统方框图吗?

    根据提供的信息、此问题在很大程度上取决于 LCD 驱动器。 导致直流电平偏移的可能是 LCD 驱动器中的80至140欧姆电阻器。 我们的器件要求 LVDS 线路之间有一个100欧姆+/-10%的端接电阻、但其内部端接电阻的范围如此之大。

    我们以前没有处理过这种特定的 LCD 驱动器、我建议与 LCD 驱动器供应商讨论、看看他们是否 能够将内部端接电阻设置为100欧姆、然后再移除分立式端接电阻器。  

    总体而言、我们的器件 在 LVDS 线路上需要~100欧姆+/-10%的端接电阻、如果供应商能够维持该电阻值、则不应发生直流电平转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、他们刚刚将我发送给了原理图片段-我将通过电子邮件通知您、然后关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队因假期而外出。 回复将从12月24日推迟到1月2日。

    感谢您的耐心