This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨团队、
客户现在使用 tcan1145进行总线测试、发现在上电后、第一个帧传输时间约为310ms、这太慢并且不符合要求。 过去其他项目中使用的 TJA1145大约为70ms。 我想知道应该测试 TCAN 的启动时间和响应时间? 它是否可调节?
您好、Alan:
我不确定您指的是哪一次、他们测试了不符合数据表规格的任何时序参数吗? 收发器没有"上电后的第一帧传输时间"参数。 上电后、器件处于待机模式、他们需要将 SPI 模式转换为正常模式才能传输帧。 因此、此过程在很大程度上取决于其控制器何时发送 SPI 命令。
他们是否有任何波形来指示他们测量的时间?
此致、
Sean