This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:触发后 tic12400-Q1清除中断延迟

Guru**** 2672675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456606/tic12400-q1-tic12400-q1-clear-interrupt-delay-after-trigger

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

从连续模式切换到轮询模式时、我的步骤为:SPI 写入配置。 在 CONFIG 寄存器中将 TRIGGER 设置为0h;然后在 CONFIG 寄存器中将 POLL_EN 设置为1h、将 INT_CONFIG 设置为1h、将 POLL_TIME 设置为2h、然后在 CONFIG 寄存器中将 TRIGGER 设置为1h。 问题是、模式切换完成后、在触发器设置为1h 后将生成一个中断、此时立即 SPI 通信向 INT_STAT 寄存器发送读取命令以进行中断清除将是无效操作、中断清除将失败。 如果在模式切换完成后、在触发为1h 后、写入60ms 的延迟、然后 SPI 通信向 INT_STAT 寄存器发送读取命令以清除中断。 成功清除中断。

因此、我想问一下在执行读取 INT_STAT 寄存器命令之前、模式切换完成(触发器设置为1h)需要多长时间? 什么导致清除的中断延迟?

此致、

Jeff Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已将此任务分配给我们的 CAN 专家之一、请在我们大部分团队在假期外出时保持耐心。 他们应该在下周之前回复您、很抱歉耽误了时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    微控制器读取 INT_STAT 寄存器的内容之一、该内容被清除并且 INT 引脚被释放。 数据表的第23页应该有助于阐明(图8-5、8-6和8-7)。

    谢谢您、Amy