This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:有关 DS320PR810和 DS160PR810的 i2c 编程指南

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451190/ds320pr810-programming-guide-via-i2c-about-ds320pr810-and-ds160pr810

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS160PR810

工具与软件:

大家好、我们分别在第5代和第4代平台设计中使用了 DS320PR810和 DS160PR810。 我们在网站上没有找到编程指南、您能提供吗? 这两个转接驱动器是否支持旁路模式? 这意味着不应用 CTLE 增益、以便信号直接通过转接驱动器而无需任何增强。 如果是、那么在此模式下、转接驱动器的插入损耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可从 TI.com 此处 https://www.ti.com/lit/pdf/snlu268获取 DS160PR810的编程指南

    可通过产品页面上"申请更多信息"部分下的链接申请获取 DS320PR810的编程指南。 我把它放在这里供参考: https://www.ti.com/drr/opn/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 

    这些转接驱动器没有完整的 CTLE 旁路。 当为每个器件使用 EQ 指数0时、最小 CTLE 增益将应用于每个奈奎斯特频率。 请 在此处查找此 E2E 常见问题解答 、以便进一步参考。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "Default"代表什么? 它与 CTLE 索引0设置相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钱文、

    DS320PR810的"默认"EQ 指数设置与 CTLE 指数0不同。 "默认"CTLE 增强介于 EQ 指数2和5之间、16GHz 时可提供约9-10dB 的增益、8GHz 时可提供约6dB 的增益。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    I2C 模式下的默认平坦增益值怎么样?

    计算值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    I2C 模式下的默认平坦增益值为0dB。 在数据表表7-12中、flat_gain[2:0]显示了复位值0x5、该值对应于表7-2中的0dB。

    此致!

    David