This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:关于下图的技术数据表

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456613/pca9515a-regarding-technical-datasheet-of-below-image

器件型号:PCA9515A

工具与软件:

  

在上图中、我认为该 IC 属于德州仪器(TI)。 请您提供上述图像 IC 的技术数据表。

标记代码:- ZVD 88K 0527

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran

    我们是否确定代码是88K 0527? 我在读取随附的图像时遇到问题。  

    订单中是否有批号?  

    上图的技术数据表是什么意思? 如果您谈论的是如何解码正面标记、则 TI 对此信息是保密的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、我讨论的是 ZVD 88K 0527。

    我需要随附图像的器件型号。 我在确定 IC 的器件型号时遇到问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "ZVD"实际上是 WSON 封装中 PCA9515A 的标识。

    单击问题顶部的器件型号进入产品页面、您可以在该页面下载数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    PCA9515A 是正确的数据表。  

    此致、

    Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    如果没有其他问题、我将关闭该主题!  

    此致、

    Tyler