This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:I2C 波形

Guru**** 2926350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457160/tca9555-i2c-waveshape

器件型号:TCA9555

工具与软件:

我提到的前一个线程是同一个应用。 上一个主题中有许多照片。 我会在此处重复一个。 在此应用中、TCA9555与微控制器 TM4C1292NCPDTI3相连。 两者之间有一个模拟器件 I2C 隔离器 ADUM1250。 示波器屏幕截图是在控制器和隔离器之间捕获的。 粉色数据迹线显示零电平、有时会导致高于接地电平的二极管压降。 我不确定这是一个问题还是正常的。  I2C 线路在控制器侧有4.7K 上拉至3.3V、在 I2C 扩展器侧有2.2K。 请发表评论。

-Dave Lane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类失调电压对于大多数 I²C Ω 缓冲器是典型值;隔离器是缓冲器。
    ADuM1250数据表将 VSDA1OL 和 VSCL1OL 指定为高达900mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我相信克莱门斯是正确的。 ADUM1250在1侧设置了失调电压、看起来至少为600mV - 900mV。 根据 I2C 通信是从1侧到2侧、还是从2侧到1侧的方式、您可能会在 I2C 帧内的不同时间看到失调电压。  

    在前18个时钟周期中、连接到2侧的目标器件似乎正在确认总线(在2侧拉至低电平)、因此我们每9个时钟周期在示波器上看到一次600mV - 900mV 的失调电压。  

    这看起来像是具有失调电压的 I2C 缓冲器/隔离器的正常行为。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我相信克莱门斯是正确的。 ADUM1250在1侧设置了失调电压、看起来至少为600mV - 900mV。 根据 I2C 通信是从1侧到2侧、还是从2侧到1侧的方式、您可能会在 I2C 帧内的不同时间看到失调电压。  

    在前18个时钟周期中、连接到2侧的目标器件似乎正在确认总线(在2侧拉至低电平)、因此我们每9个时钟周期在示波器上看到一次600mV - 900mV 的失调电压。  

    这看起来像是具有失调电压的 I2C 缓冲器/隔离器的正常行为。  

    此致、

    Tyler