This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215EVM:申请 HD3SS215EVM 原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215EVM, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456714/hd3ss215evm-request-for-hd3ss215evm-schematic

器件型号:HD3SS215EVM
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS215

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我写信申请 HD3SS215EVM 开发板的原理图。

 请简要说明您需要原理图的原因。 例如:

  • "我正在从事采用 HD3SS215的定制设计、并且需要了解电路板的实现细节。"
  • "我正在对 HD3SS215EVM 板的问题进行故障排除、并且认为原理图有助于诊断该问题。"

我知道原理图可能需要遵守保密协议。 请告诉我需要采取哪些步骤才能获得原理图。

感谢您的时间和帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 HD3SS215 EVM 原理图。

    e2e.ti.com/.../0638.hd3ss215_5F00_evm_5F00_c.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持部门:

    我在此正式申请 HD3SS215EVM 开发板的物料清单(BOM)。 我已经收到了原理图、并了解了电路板的实现情况。

    原因:

    • 我对 BOM 提供的元件选择和采购信息感兴趣、可帮助我使用 HD3SS215进行定制设计。
    • BOM 对于了解 EVM 中使用的特定组件及其对我的设计的潜在替代产品非常有用。

    我了解 BOM 可能受保密协议的约束。 请告诉我需要采取哪些步骤才能获得此文档。

    感谢您的持续支持和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 BOM。

    e2e.ti.com/.../hd3ss215_5F00_evm_5F00_c_5F00_BOM.pdf

    谢谢

    David