This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:规格检查

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457333/lm51770-spec-check

器件型号:LM51770

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助推荐合适的产品谢谢

8-48V 非隔离/ 12V@12.5A /  16.6A 解决方案

9~36V 非隔离/ 12V@12.5A /  16.6A 解决方案

还请帮助提供相应的参考原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    LM51770对于这两种请求都是出色的产品。 请使用 EVM 作为参考。  

    如需计算外部元件、请使用产品文件夹中提供的快速入门计算器。

    此致、  

    Brigitte