This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410设计问题检查

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457228/tfp410-tfp410-design-question-check

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: TCA9509

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我可以帮您解答以下问题吗?

谢谢你。

  1. 您能否为 HDMI 发送器 TPP410提供参考应用电路?

 

  1. TFP410不处理 HDMI DDC 信号。 DDC 可以通过5V 至3.3V 的电平转换连接到 FPGA IO 3.3V?

 

  1. 您能否提供需要器件初始化的寄存器设置(通常是.c 文件的设置)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我在下面的回答、  

    1.您能否为 HDMI 发送器 TPP410提供参考应用电路?

    有关参考设计、请参阅此链接、网址 为 https://www.ti.com/product/TFP410#reference-designs 

    2. TFP410不处理 HDMI DDC 信号。 DDC 可以通过5V 至3.3V 的电平转换连接到 FPGA IO 3.3V?

    通过5V 至3.3V 电平转换、您可以使用 I2C 电平转换器、例如 TCA9509。

    3.您能否提供需要设备初始化的寄存器设置(通常为.c 文件)?

    TFP410可配置为引脚搭接模式、无需进行 I2C 寄存器编程。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只需仔细检查问题2、客户可以使用 TCA9509并切换到3.3V 并直接连接到 FPGA、我是不是对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我不知道他们在使用哪个 FPGA、请让客户仔细检查 FPGA I/O 电气规格并与 TCA9509进行比较、确保不存在互操作问题。

    谢谢  

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    引起了大家的注意、非常感谢。 我会检查 FPGA 器件型号并进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDC 在 TFP410之外、请发回、让客户承担此操作。

    谢谢

    David