This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:在 SigConArchitect 工具中下载 DS320PR822的配置文件

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, DS320PR822, DS320PR810, USB2ANY, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451794/ds320pr822-download-profiles-for-ds320pr822-in-sigconarchitect-tool

器件型号:DS320PR822
主题中讨论的其他器件: DS320PR810USB2ANYCDCE6214、CDCE6214-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否提供 DS320PR822的配置文件、

?未找到此部件的配置文件

官方网站上的最新版本是3.0.14。 您能否提供版本3.0.1.0?的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    请通过以下链接申请访问此器件的 SigCon Architect 配置文件和最新的 SigCon Architect 安装程序: https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 

    请安装 DS320PR810 SigCon GUI 配置文件以访问 DS320PR822 GUI。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户使用 USB2ANY 工具连接 DS320PR822、但无法连接。

    这是 DS3200PR822的寄存器 F1、可以使用其他 I2C 工具正常读取和写入。 此寄存器是芯片的 ID (DS3200PR822的 ID 读取为29)

    GUI 工具是否需要任何其他配置操作?

    该切换 LED 可以控制 USB2ANY 上的 LED 灯、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    顺便说一下、即使使用 USB2ANY、客户也无法连接到 CDCE6214的 GUI。

    使用不同的 GUI 工具时需要配置 USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :Hi Vayne、

    对于 DS320PR822问题、您是否仅尝试连接到一个 DS320PR822器件? 还是要尝试连接多个 DS320PR822器件? 我怀疑如果您只尝试连接到一个 DS320PR822器件、那么 GUI 会查找在"downstream"和"upstream"地址字段中输入的所有 SMBus 地址。

    • 如果仅尝试连接一个器件、请使用"DS320PR822EVM-SMA" EVM 型号并选择器件的从器件地址
    • 如果您尝试同时连接多个 DS320PR822器件、请选择"DS320PR822EVM-CUSTOM" EVM 模型、并使用"Edit Device Addresses"(编辑器件地址)按钮和菜单输入每个器件的从地址。

    请告诉我、这是否有助于使用 SigCon Architect GUI 解决 DS320PR822 SMBus 连接问题。


    关于 CDCE6214问题、我将为相应的产品线重新分配该主题、以便他们可以提供帮助。 我不确定 TICS PRO 软件是否使用适用于 USB2ANY 的不同驱动程序版本。 因美国 圣诞节和新年假期而出现任何延迟、敬请原谅。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复、

    目前、它们正在使用两个 IC 来构成一个4通道 PCIe 进行开关、一个连接到 RX、另一个连接到 TX。

    即使采用上述配置、仍然无法正常工作。

    以下是错误消息

    7.7204729000、65、0x30、W
    7.7205499000、66、0x31、R
    7.7354775000、67、0x34、W
    7.73555545000、68,0x35、R
    7.7414768500、69、0x38、W
    7.7415538500、70、0x39、R
    7.7564814000、71、0x3C、W
    7.7565584000、72、0x3D、R
    7.7614729500、73、0x40、W
    7.7615499500、74、0x41、R
    7.7654789500、75、0x44、W
    7.7655559500、76、0x45、R
    7.7814776000、77、0x48、W
    7.7815546000,78,0x49,R
    7.7974816500、79、0x4C、W
    7.7975586500、80、0x4D、R
    7.8034785500、81、0x50、W
    7.803555500、82、0x51、R
    7.8184813500、83、0x54、W
    7.8185583500、84、0x55、R
    7.8234793500、85、0x58、W
    7.823556500、86、0x59、R
    7.8274750500、87、0x5C、W
    7.8275520500、88、0x5D、R
    7.8314804000、89、0x60、W
    7.8315574000、90、0x61、R
    7.8364810000、91、0x64、宽
    7.8365580000、92、0x65、R
    7.8504799000、93、0x68、W
    7.8505569000、94、0x69、R
    7.8644812500、95、0x6C、W
    7.8645582500、96、0x6D、R

    以上是客户在自动检测到 USB2ANY 点后使用逻辑分析仪捕获的数据。

    电路板上822的器件 ID 分别为0x1E、0x1F、0x30和0x31。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne

    这是用于 CDCE6214的最新 Web 版本 TICS Pro 软件吗? 您可以在 USB Communications > Interface 菜单中尝试 I2C 扫描吗?

    CDCE6214-Q1评估模块是否存在此问题?

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    版本如下

    客户已尝试在 USB 通信中进行 I2C 扫描、但仍有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne

    连接模式"器件未连接"表示未检测到连接到 PC 的 USB2ANY。 TICS Pro 的另一个实例可能保留了句柄、USB2ANY 未连接到 PC、或者 USB2ANY 上的固件需要更新。 我希望第二个选项最有可能、因为您的上一个屏幕截图显示已连接 USB2ANY。

    您是否使用用于此器件的评估模块或此模块位于定制电路板上?

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

     在编辑 SMBus 地址之前、您能否在"Device Model"下拉菜单下选择"DS320PR822"器件、然后尝试连接? 另一个 I2C 工具可以正常工作很奇怪、因此我认为可能存在某种地址问题或 GUI 正在寻找不同的器件 ID。

    如果您可以附上器件的 SMBus 地址搭接和 I2C 连接的原理图、方便查看、这也会很有帮助。

    此致!
    David