This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:使用 DS320PR810 IBIS 模型的 ADS 仿真

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456426/ds320pr810-ads-simulation-using-ds320pr810-ibis-model

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

您好!  

我在使用 ADS 的 PCIe 仿真中遇到问题。

我无法将转接驱动器 IBIS 模型块配置为在接收器上具有开放眼图。

与使用转接驱动器相比、不使用重拨器的仿真可以提供更好的眼图结果。

是否可以有人联系、共享我们的仿真平台并讨论使用和不使用转接驱动器的结果?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariam:

    [报价 userid="636618" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456426/ds320pr810-ads-simulation-using-ds320pr810-ibis-model "]

    我无法将转接驱动器 IBIS 模型块配置为在接收器上具有开放眼图。

    与使用转接驱动器相比、不使用重拨器的仿真可以提供更好的眼图结果。

    [报价]

    这些困难可能是由不同的原因造成的。 您可以在论坛的此处发布您的仿真项目、或者 TX/RX 模型等任何详细信息都是机密信息、请告诉我、我们可以在私人消息中进行讨论。

    现在、我有一些问题要检查您的仿真设置的背景:

    • 您说的是您无法在接收器上实现开放眼图。 更改转接驱动器 IBIS-AMI 模型设置是否会导致明显差异或眼图更好或更差?
    • 您是否已查看 Users_Guide_有关如何配置模型参数的 DS320PR810 IBIS-AMI 模型用户指南("DS320PR810_IBIS_AMI_R.pdf")?
    • 包含 DS320PR810 IBIS-AMI 模型的 ZIP 文件还包含 ADS 中 DS320PR810的示例测试台、如模型用户指南的第4.1节所示。
      • 您以前是否尝试过示例项目? 您还可以使用原理图作为适当端口配置的参考。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    是的、我使用的一些模型属于机密信息。 如果我们能进行一次私人讨论、以便我可以分享我的工作台、那将是很好的。

    同时、在以下答案中:

    -是的,更改转接驱动器 IBIS-AMI 模型设置会导致明显的差异,从而改善眼图。

    -不,我没有这个用户指南。

    -是的,我用这个工作台作为实例来实现我自己。

    此致、

    Mariam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariam:

    是的,我使用的一些模型是机密的。 如果我们可以进行私人讨论、这样我就可以分享我的工作台、那将是很好的。

    我懂了。 我已向您发送了 E2E 朋友请求、当您接受该请求时、我们可以将此对话移至私人消息。

    -不可以、我没有此用户指南。

    本指南以及其他相关材料均在下载 IBIS-AMI 模型的"PCIE5-REDRIVERS-DESIGN"安全文件夹中分发。

    此致!

    Evan Su