This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:来自 IC 标记的 Rev0和 Rev1识别

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457028/dp83826e-rev0-and-rev1-recognition-from-ic-marking

器件型号:DP83826E

工具与软件:

您好!

如何通过标识了解在我的电路板上组装了哪个版本的 IC?

感谢您的快速回复。

BR

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    我需要使用内部工具交叉参考顶部标记处的批次代码以确认 IC 修订版本。

    如果它已经汇编并且寄存器可以访问、也可以通过读取寄存器0x3[3:0]来确认。

    一般而言、我认为2023年及以上下达的订单应为 DP83826的修订版1。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的答复。

    由于我们在新的 PCB 版本中遇到了一些类似 Rev0问题的问题、因此我不确定我们的元件供应商是否会从旧批次中发送器件。 我想知道 IC 标记中是否有任何指示可以帮助识别此标识。

    但是、这个问题现在已经解决了、结果证明它与修订根本没有关系。

    此致

    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    感谢您确认问题已解决。

    此致、

    Evan