This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:适用于 Thunderbolt 5的 ESD

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457445/tpd1e01b04-esd-for-thunderbolt-5

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E0B04

工具与软件:

您好!

 TPD1E01B04是否支持 Thunderbolt 5应用? 如果不支持、有任何器件可以支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我推荐我们的 TPD1E0B04、该器件的电容略低、典型值为0.13pF。

    这款 器件 支持 Thunderbolt 5速度、且衰减略小于 TPD1E01B04。  

    此致、

    Sebastian