This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:适用于 DS90UB934-Q11914A-Q1解串器的兼容串行器

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456521/ds90ub934-q1-compatible-serializer-for-ds90ub934-q11914a-q1-deserializer

器件型号:DS90UB934-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将使用934/914解串器进行 LVDS 至 DVP 输出。 需要确认哪个串行器器件型号能够 在串行器侧进行正确选择?  

我是否可以知道以下所有串行器 PN 是否都能够在 DVP 输出应用中使用、如 SNLA270 AN 所示?

另外、哪个规格决定了串行器和解串器能够用于 DVP 输出应用?

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    DS90UB934 和 DS90UB914是本例中要使用的兼容 FPD-Link 解串器。   推荐的串行器为 UB913和 UB933。 数据表的建议运行条件表中提供了有关输入要求的详细信息。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您的答复!

    934/914 + 933/913是否是唯一支持 DVP 模式的选项? 上述屏幕快照中的其他串行器和解串器器件型号不支持 DVP 模式、正确吗?

    谢谢!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:  

    串行器的兼容性还取决于您要使用的解串器。 如果设置了934/914、则解串器与953/935/953A、913和933串行器兼容。 UB935还支持向后兼容模式下的 DVP 模式。  如果在这些模式下使用935/953/953A、请参阅 数据表的6.4.1.4 DVP 向后兼容模式部分。  

    不过、在提供的屏幕截图中、一些解串器可能能够支持相同的输入、它们与914和934不兼容。  例如、633A 支持 DVP 模式、但 建议使用662作为解串器。  

    如果您想提供系统的方框图、我们可以更深入地评估潜在的解决方案。  

    此致!

    佐伊