This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:Trise (I2C)的规格

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457883/tpd12s016-spec-of-trise-i2c

器件型号:TPD12S016

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户正在评估 TPD12S016、具有以下问题。 你能回答吗?
[问题]
数据表仅指定了 I2C 规范的 TRISE 的典型值。 客户想知道最小值/最大值规格。 您会告诉最小/最大规格吗? 如果您未指定最小/最大规格、您能否提及粗略的目标最小/最大值?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安山市

    TRISE 规格基于内部上拉电阻器、因此在考虑所有半导体和温度影响的情况下、变化可以达到+/-60%。  我们未指定此值、因为它也会受到 PCB 和其他连接元件的影响、因此高度依赖于系统。

    此致、

    卡盘