This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:HDMI 配套芯片上的额外电磁干扰(EMI)滤波

Guru**** 2768845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457714/tpd5s116-additional-emi-filtering-on-hdmi-companion-chip

器件型号:TPD5S116

工具与软件:

大家好、

我计划 在 HDMI 2.0和2.1接口的设计中使用 HDMI 配套芯片 TPD5S116。

首先、我想知道 TPD5S116是否支持 HDMI 2.1标准。

其次、我想知道这个论坛就如何处理 EMI 滤波提出了一些建议、

而使用 TPD5S116等 HDMI 配套芯片。 任何额外的滤波、例如

 TPD5S116和 HDMI 连接器之间需要铁氧体磁珠(例如低电平)电容器

对1kHz 以上的信号进行衰减的导通滤波器。 同样、使用限流电阻器和大容量电容器

大量纹波、以防止压降 VCC。

我想知道是否根据用户体验推荐或要求使用此类滤波器、尤其是如果我们是

在嘈杂的工业环境中使用此类器件。

相关信息、我打算设计一种用于工厂自动化的 HDMI 显示器。 在我的原理图中、

Arm 处理器(例如 AM62X)通过 HDMI 配套芯片连接外部屏幕

HDMI 连接器。 我在这里的问题特定于控制引脚。 对于数据线、我已经在使用 a

具有 ESD 保护功能的独立共模滤波器。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav

    我们尚未通过 TPD5S116的认证以符合 HDMI 2.1标准、但产品说明书却符合 HDMI 2.1标准。

    TPD5S116具有内部 ESD 保护、因此无需进一步的 ESD 保护。  EMC 滤波是一个系统级决策、TPD5S116将具有极少的增量 EMC、因为我们的器件中没有有功功率转换。  通常、我们建议先从 EMC 滤波开始、然后降低 BOM 成本、直到出现问题。

    请确保连接到 SCL、SDA 和 CEC 线路的任何线路都可以满足 TPD5S116非常严格的 VIL 要求。

    此致、

    卡盘